This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:最大 MR 内部上拉电阻

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343370/tps3808-maximum-mr-internal-pull-up-resistance

器件型号:TPS3808

您好!

我们将通过 MOSFET 控制 TPS3808的引脚 MR。 但是、由于 MR 上拉电阻器的电压降、漏入晶体管会使 MR 引脚变为 TRIG。 仅当我们在高温下测试电路时会发生这种情况。 我们的电流 MOSFET 在高温下泄漏高达10uA、这会导致 MR 引脚处出现足以激活 MR 引脚的压降。

 

因此、我们想知道是否可以知道 MR 的最大上拉电阻、以便我们可以找到适合 MR 引脚的最大上拉电阻的泄漏电流的良好 MOSFET。

我们不想添加与 MR 并联的较弱上拉电阻、因为我们希望功耗尽可能低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:  

    感谢您的提问。 我将询问我的团队、并在星期二之前与您联系。  

    此致!

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Germain:  

    我与我的团队进行了核实、看看我们是否能为您找到 MR 的最大上拉电阻值、但不幸的是、我需要通知您、我们没有确切的最大内部电阻值。 请使用典型值进行计算、以找到一个可以满足漏电流要求的良好 MOSFET。  

    在数据表中、最大低电平输入电压定义为0.3VDD、MR 引脚不会使 RESET 信号生效。  

    如果您有更多问题、敬请告知。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    锡拉