主题中讨论的其他器件: TPS25750EVM、TPS25750、 BQSTUDIO、 TPS25751
您好!
我已经 为移动电源产品实现了 TPS25750EVM 用户指南(仅 BQ25731、TPS25750D、5V 直流/直流和 EEPROM 电路)中所示的设计。 我使用了 TPS25750 Application Customization (TPS25750应用程序自定义工具 )、并遵循 TPS25750EVM 用户指南中概述的设置(拉电流和灌电流、EVM 选项)、但最后、我使用 Generate Full Flash Binary (生成完整闪存二进制文件)选项导出二进制文件、并使用自定义编程器将其上传到外部 EEPROM。 启动时、我可以看到 TPS25750D 从 EEPROM 加载配置数据。 使用 连接到 BQ25731的 Battery Management Studio、我可以看到充电电压/电流等寄存器已按照 TPS25750 Application Customization 工具中的设置进行了正确初始化。
系统在受电模式下工作正常(使用外部 USBC 适配器为电池组充电)。 问题是在供电(OTG)模式下。 我正在使用 AVHzY (型号 CT-3)工具来仿真不同的电压请求。 首先、该工具检测到5V。 只要我尝试请求9V 设置、输出电压就会变为0V。 进一步测试显示以下结果:
1.当 TPS25750D 输出5V 电压时、 TPS25750D 的输出为0V (不工作/正在调节)。 这是正确的行为吗?
2.选择9V 时、 TPS25750D 实际上是从5V 直流/直流稳压器切换到 BQ25731、因为 TPS25750D 的 PP_HV 输出 上升到了5V。 在大约200ms 之后、出现了一个小的骤降、随后在另一个100ms 之后、电源仅放电(请参阅图像)。 这是不是 BQ25731 试图在200ms 后将电压增加到9V、但在100ms 后发生故障并放弃?
3. 使用 Battery Management Studio 断开 AVHzY (型号 CT-3)工具并从 TPS25750D 读取后、可以看到 OTG 电压实际上设置为9V。 然而、 TPS25750D 仍保持为0V。
4.监控 BQ25731的 OTG/VAP 引脚 (连接到 TPS25750D 的 GPIO1)、我可以看到此引脚为0V。 选择9V 时、该引脚仍保持低电平。 此引脚是否不应该变为高电平来启用 OTG 输出? 如果是、 TPS25750 Application Customization Tool 是否应启用此功能?
5.我尝试使用 TPS25750 Application Customization 工具来启用 TPS25750D GPIO1的上拉电阻 、以便启用 OTG。 这样做时、切换到9V 是有效的(尽管9V 有一些纹波)。 再次切换到15V、从而关闭 BQ25731。
有什么想法、为什么会发生这种行为? 我还注意到、 TPS25750应用自定义工具 会将 BQ25731 开关频率设置为800kHz。 是否有方法可以设置二进制文件以将频率设置为400kHz?
提前感谢。