This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:对数据表和 EVM 的疑问

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341105/tps546c23-questions-of-datasheet-and-evm

器件型号:TPS546C23

大家好、

我对数据表和 EVM 用户指南有一些疑问。

 在 TPS546C23数据表中、从器件的 FB 连接到 BP3、但未连接 COMP。 在 EVM 的从器件上、FB 连接到 COMP。 有什么区别吗?

您是否有完整的 EVM 原理图? 如何连接 RSP/RSN? R14/R17连接到了哪里?

3、目前我的客户设置寄存器的电流故障在37A、但当输出电流在18A 时、当  Rshare (ishare 脚的电阻器)为0欧姆时、将触发 OCP。 当  Rshare 为10千欧时、29A 的输出电流将触发 OCP;当 Rshare 为100千欧时、32A 的输出电流将触发 OCP。 你对这种情况有什么想法吗?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我明天会回到你的身边。

    谢谢。

    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    期待您的好消息。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我已经解决了这个 问题。 您正在查看的是两个输出 EVM 的 EVM 原理图、而不是双相。

    正确的产品页面如下: https://www.ti.com/tool/TPS546C23EVM2-746 
    以下是正确的用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/sluubh5a/sluubh5a.pdf?ts = 1711479161286&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS546C23EVM2-746

    电流限制问题也可能与 EVM 之间的混淆相关。 您的客户是使用双路输出还是两相 EVM?

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    我看到了您分享的产品页面。  RSP/RSN 和 R14/R17 仍不明确。  如何连接 RSP/RSN? R14/R17连接到了哪里?

    我的客户使用两相设计的输出、并且已经构建了符合数据表建议(下图)的 PCB、并且存在电流限制问题。 但在我提出的第一个问题中、从器件的 FB 引脚之间的 EVM 不同。   

    至于您说过的、 电流限制问题可能与两个器件之间的混淆相关。 您是否遇到过类似的经验? 它是否可能与前一个 FB 引脚相关?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我已经附上了原始原理图文件。 RSP_M、RSN_M、RSP_S 和 RSN_S 端接 C60 (主器件)和 C68 (从器件)。 它们是器件输出电压调节的检测点。 R14和 R17连接到测试点。 RSHARE 电阻器应仅用于增加稳定性裕度。 我相信您的电流限制问题来自其他地方。 您能否分享客户原理图?

    e2e.ti.com/.../PWR746B_2800_001_29005F00_Sch.PDF

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    当然可以。 我是通过邮件把原理图发送给大家的。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    关闭此主题帖、以便我们仅通过电子邮件继续浏览。

    谢谢。
    卡勒布