尊敬的团队:
我写信询问我们系统中当前使用的 UCC25660 LLC 控制器的具体方面。
我们在半桥 LLC 配置中采用 UCC25660、该器件具有360VDC 的固定输入电压和600VDC 的输出电压。 估计变压器次级绕组的电容在1nF 至2nF 的范围内。 在变压器比率为1:4的情况下、该电容会反映在初级侧、放大倍数为 N^2倍(16倍)。 在这种情况 下、在无负载、中等负载和轻负载条件下、电容看起来占主导、而不是电阻负载。
UCC25660数据表指出:"如果 ZCS 持续出现、控制器停止开关操作并进入 FAULT 状态。 使用可配置超时声明持久的 ZCS 故障条件。"
不过、我们的具体要求是完全避免进入故障状态。 相反、我们的目标是让控制器在无限数量的周期内承受持续的 ZCS 条件。
您能提供有关如何使用 UCC25660控制器实现这一要求的指南或建议吗? 非常感谢有关配置设置或外部组件的任何见解或建议、它们可以帮助我们实现我们的目标。
此致、
玛尼穆图