This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:替代 RT8231A

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343790/tps51716-replace-rt8231a

器件型号:TPS51716

您好!

我的客户想要使用 TPS51716来替代 针对 Raptor Lake-U 平台核心电源(1.1V/4.5A)的 RT8231A、它合适吗?

TPS51716与 RT8231A 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    这两款器件不兼容引脚、但功能非常相似、且用于相同类型的应用。 TPS51716的额定电流为2A、而 RT8231A 的额定电流为1.5A。

    此致、

    马特