This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:电容器选择

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344170/lm76002-capacitor-selection

器件型号:LM76002

大家好、

关于 LM76002、请确认。

至于输入电容器、建议安装一个10uF 至22uF 的去耦电容器。 下面的注释提到了需要考虑直流偏置。 例如、在考虑直流偏置后、需要使用 Murata 的 GRM31CZ72A475KE11L、通过13个来满足要求。 您能否确认一下这一理解?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    感谢您查阅数据表的这一部分。

    您不需要这么多有效电容。

    与在整个器件工作范围内测试的 EVM BOM 相比、它使用2 x 4.7uF、100V 1210电容器。

    这与您的器件选择几乎相同、因此我建议复制 EVM BOM 并使用2个  GRM31CZ72A475KE11L

    https://www.ti.com/tool/LM76002EVM-500K