This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:需要反向电流旁路二极管

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344111/lmr51610-necessity-of-reverse-current-bypass-diode

器件型号:LMR51610

您好!

在电源关闭期间、VOUT 预计将高于 VIN。
在使用 LDO 的这种情况下、通常在 VOUT 和 VIN 之间连接一个外部反向电流旁路二极管、以防止反向电流。
LMR51610是否需要在 VOUT 和 VIN 之间连接一个反向电流旁路二极管?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    如果您希望 VIN 低于 VOUT、建议根据您的建议在 SW (阴极+)到 VIN (阳极-)之间使用一个外部肖特基二极管。

    当设计具有较大的输入电容网络时、这一点尤其重要、因为这可能会导致较大的峰值电流通过 HSFET 的固有体二极管、而该二极管不支持该电流。