This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120:裕度调节电路设置查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343168/ucd90120-margining-circuit-setting-query

器件型号:UCD90120

您好!

我已经通过阅读 SLVA845a 应用手册下载了 UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工作表。

我的查询是、当您在下图中没有任何上拉电阻器 R1时该怎么做(取自 SLVA845a 注释)、因为 R1是应用手册和工作表中提到的所有公式的基础。 如果我未填充 R1字段、则 Excel 工作表中的所有值都将变为空值。

提出该查询的原因是、我在该设计中使用的 PSU 只有从修整引脚到 GND 的 R2用于设置输出电压。 因此、在这种情况下、为了通过 UCD90120A 设置裕量调节/修整控制、是否可以对上图中的 Vout 使用强上拉(1k Ω)或弱上拉(10K Ω)、并使用 SLVA845a 应用手册中给出的公式使用该值来计算 R3、R4和 C1值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果没有 R1、我们无法支持  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    谢谢你的答复。

    我刚从 PSU 模块制造商那里发现、他们在内部连接至 Vout 引脚的修整引脚上内置了一个上拉电阻(R1 = 2K 欧姆)。 在这种情况下、您能否确认我不需要在设计中将 R1从修整/ADJ 引脚连接到 Vout?

    谢谢。

    阿尔沙德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它可能可行、但最好是订购我们的 EVM、与您的 PSU 一起测试。

    此致

    颐和