This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952未获得 ACK

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343166/bq76952-bq76952-does-not-getting-ack

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我使用 BQ7695202 IC 从事 BMS 项目、

我做了设置-波特率400kHz 为 I2C ,设备地址0x10 ,和我的控制器支持时钟拉伸仍然我没有得到 ACK 和我得到 S08W ~A 在 LIN 分析仪上,请给出解决方案.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、我 在一段时间前遇到了这个问题。

    I2C 7位寻址和8位寻址之间存在差异。 根据8位方案、BQ769x2的默认地址是0x10。 MCU 上设置的地址可以采用7位方案。

    请在不更改 BQ769x2设置的情况下尝试改用从器件地址0x08进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    阿鲁什 给了一个很好的建议 (感谢您的评论!).

    请告诉我们是否有所帮助。  

    注意:明天节假日、因此回复可能会推迟到周一。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush、我将从器件地址更改为0x08、但仍然没有得到 ACK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    您是否确认器件已打开? 如果测量 REG18、您是否会得到电压? 如果使用的是 EV2400或 EVM、您是否能够使用我们的 GUI 进行通信?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙