This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:ACFET 如何工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343313/bq25750-how-the-acfet-work

器件型号:BQ25750

尊敬的专家:

数据表仅在下面介绍了有关 BQ25750的 ACFET 的段落、但我想知道它的工作原理吗? 如何使用一个驱动器 ACDRV 同时导通两个 NMOSFET? 一般而言、两个驱动器分别控制两个 NMOSFET。  是否有任何相关文档可以对其进行解释? 客户希望了解原理和流程。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:您刚才提到的段落仅介绍了 ACFET 和 BATFET 的选择过程。 一个驱动信号可以很轻松地用于控制2个 MOSFET。 这很常见、与并联 MOSFET 一样。 同一信号控制两个 FET 的栅极。 应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta:

    感谢你的帮助。

    VAC 为 BQ25750的电源。  但是、BQ25750也可以使用电池在没有输入的情况下为系统供电。 那么现在芯片是由什么供电的呢? 当器件首次上电时、是否可以在不运行 MCU 的情况下独立充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是真的、您只能使用电池为负载供电、而无需输入。 此时芯片是通过电池供电的。 BQ25750支持 I2C 和独立运行。