This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:10节双向直流/直流充电器设计

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341127/bq25756-10-cell-bidirectional-dcdc-charger-design

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:EV2400

10节电池双向直流/直流充电器设计

输入/输出:9V/3A 27W

电池10节:42V

1.请帮助确认电路图中是否有任何修改建议

电池放电至9V 3A、3A 负载下输出电压仅为8.2V。 有哪些对策和建议?

3.卸下 VAC 设备后,VAC 电压仍然为9V。 是否可以将 VAC 电压设计为在移除 VAC 器件后降至0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关原理图审核、请参阅以下链接。 这是我们的原理图和布局检查清单。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277772/faq-bq25756-schematic-and-layout-checklist

    请详细说明第二点的问题是什么。 您能否解释完整的情况。 还不清楚。

    移除 VAC 电源时、VAC 绝对应为0。 您的电路中可能存在一些错误、可以使用上面的链接进行检查以纠正这些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池放电至 Vac、输出电压从9V/0A 降至8.2V/3A。  有哪些对策和建议来将电压稳定在9V?

    3.去掉 VAC 设备后、VAC 电压不会直接下降到0V、而是缓慢地从9V 下降到0V (如图所示)。 电路是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2、我以前从未见过这件事。 您的 ACUV 或 VAC_DPM 出现问题、或者您的电路中的某个位置发生短路并且设置不正确。

    3.设备没有问题。 好像您有一个电容器与电源连接、或者电源有一个内部电容、可防止电容瞬时上升和下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 BQ25756EVM+EV2400确认 AC_OUT 电压曲线。 (随附 ac_out voltage.pdf)

    AC_OUT 电压不会直接下降到0V、但会从9V 缓慢下降到0V。 电路是否有问题?e2e.ti.com/.../AC_5F00_OUT-voltage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 ac_out PDF 的一些问题。

    1.为什么 EN_CHG = 0? 如果要启用和使用充电器、则该位应为1。

    2.为什么 ICHG 4A 当 IOUT 3A 想要?

    3.是否要在反向模式下使用充电器?  移除  VAC 器件后、VAC 仍为9V 的原因是您处于反向模式、反向电压设置为9V。

    4、反向模式后电压慢慢变成零的原因,充电被禁用而不是立即的原因,可能是由电源造成的。 它可能连接了电容器。 请取下盖子或尝试使用其他电源。

    5.由于反向模式操作、电池放电至9V。

    原理图看起来没有问题。