This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, PMP8606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340712/ucc28950-pmp8740

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: PMP8606

您好、TI 团队

我正在使用 UCC28950相移全桥来开发 EV 充电器

功率=3500W、输入电压=380V 直流至425V 直流输出为340V 至450V 直流

我正在初级侧使用 UCC28950 IC、电压感应在次级侧发生、我打算使用光耦合器反馈系统

我使用设计工具进行计算、按照 PMP8606添加反馈环路 I

对我而言、不会出现任何 PWM 信号、我只提供来自 PWM V 基准和 PWM I 基准的12V 电源和控制信号

请帮我解决这个问题、这些是我添加的变化、我使用了12V、而不是参考设计中的9V、需要更改哪些值、如何设计这个反馈组件的值也是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享用于此设计的设计工具的链接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SLUC222D_5F00_3_5F00_5kw.xls

    尊敬的 Mike:

    随函附上计算表  

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、您可以对此进行回答吗。请让我知道如何单独控制和检查 PSFB 控制器的 IC 部分。

    附加原理图相同、我已根据 PMP8606的参考设计更新了计算工具和反馈部分的元件

    e2e.ti.com/.../4544.psfb.pdf

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、早上好、可以给我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了原理图、认为您应该在 CS 引脚上为电容器添加一个接地占位符、以备不时之需。

    另外、看起来您可能会尝试对从 CS 到 ADEL 和 ADELEF 的电阻分压器使用自适应延迟方法。  我建议您改用固定延迟方法。  以下链接将为您提供说明如何使用固定延迟方法的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    固定延迟方法 是超过95%客户群的首选技术、并且易于设置。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、谢谢、我认为 CS 引脚没有连接到 ADEL 和 ADELEF、有一个电阻器未组装(DNP) R13、现有是固定延迟、我想只是固定延迟

    我还会尝试这个、您能建议下一步操作、对反馈组件值计算的任何建议以及如何单独测试相移控制器 IC 吗?

    谢谢!

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应用手册 SLUA560包含一节有关反馈的内容。   它甚至附带了一个 Excel 设计工具。  您可以在应用手册中找到一个链接、该链接将进入 Excel 设计工具。  这些信息应该可以帮助您设置 UCC28950并补偿反馈环路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    我会选中它、我认为这个 Excel 工作表中可能不包含光侧无源器件选择、我用任何方法使用同一个部分并进行检查

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、