This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SPICE 和升压配置

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC27714, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339397/ucc24612-spice-and-boost-configuration

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC28C42

您好、TI 团队、

您能否与我们分享 部件编号为"UCC24612-1"的 PSpice 模型?  

是否可以在升压电路中使用此器件-用同步 MOSFET 和 UCC24612-1替代升压二极管?  

感谢您的支持!

此致、

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 UCC24612、该器件有可用的 Simplis 模型。  您可以在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum597

    该器件专为反激式和 LLC 转换器而设计。  我不确定它在升压转换器中的工作情况如何。

    不过、您可以尝试查看它是否可以在您的应用中工作。  有了 EVM、您可以订购它并用它来替代整流器、看看这是否可能。

    另外一个选择是运行 Simplis 模型、在尝试硬件之前看看是否可行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个想法。  半桥驱动器。  这将负责驱动高侧 FET 所需的电荷泵。

    UCC27714是一款出色的备选器件。  通过以下链接可访问此器件的数据表。

    https://www.ti.com/lit/gpn/ucc27714

    如果您对如何使用 UCC27714有任何疑问、请在 e2e 中重新发布此代码、并在主题标题中注明 UCC27714。  因此、具备知识和专业知识的合适应用工程师可以为您提供帮助。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的答复和提供的意见。

    1.是的,我看到了 Simplis 模型,但不幸的是,我们没有运行的工具。 TI 团队是否可以将其转换为 Spice 并进行分享?

    2.关于  UCC27714 器件、是的、这是一款不错的器件、支持宽电压范围和时序值。 我们的问题是如何选择 PWM 控制器来满足以下升压转换器电路要求:  

    VIN 电压范围= 21.6Vdc 至154Vdc、

    输出电压= 75V (输出应跟随输入电压超过75V)

    输出电流= 1.46A (110W)

    如果您可以推荐一些合适的 PWM 控制器、那将非常有用。 目前、我们将"LT8357JMSE"器件用于升压控制器。

    谢谢!

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在升压配置中使用 UCC28C42。  您只需反转栅极驱动即可通过 UCC27714控制高侧 FET。

    至于 为 UCC24612移交/转换了 PSpice 模型、您必须向 PSpice 建模团队提出请求。

    如果您对如何使用 UCC28C42有疑问、请在 e2e 中重新发布、标题中为 UCC28C42。  这样、相应的应用工程师就可以回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎、

    此致、