This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:是否可以将过孔大小从0.2更改为0.3或更大?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344032/tps2660-is-it-possible-to-change-via-size-from-0-2-to-0-3-or-larger

器件型号:TPS2660

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS26602并对过孔尺寸有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。?

——

数据表 P.49电路板布局示例描述了应安装 μ Φ0.2过孔。

这些是必要的吗?
我想使用直径为0.3 Φ 或更大的过孔、是否可以?

在扩大过孔时、是否有需要牢记的点?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    可以使用0.3 Φ 直径的通孔。 我不认为有任何相关问题。

    此致、

    勒凯什