主题中讨论的其他器件:LM74930-Q1、LM7480-Q1 、 LM74930、
您好!
我发现高侧开关与电感负载一起工作。
我有2节24V 电池和电机连接。
预期电流平均值为30A。
我想使用 TPS4811管理电池选择。
通常电池可能具有不同的电压、这就是我需要一些开关/电流限制器的原因。
此外、我还希望电机的反电动势返回电池、
(我没有看到任何其他解决反 EMF 问题的良好解决方案
如果我将多个电池连接到电源线)
我在数据表中看到了不同的原理图、其中包含一个 FET 和两个 FET。
我很难理解哪一款适合我的应用。
您能清除吗?
谢谢。