This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS4811电感负载

Guru**** 2567175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1, LM74930-Q1, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338310/tps4811-q1-tps4811-inductive-load

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930-Q1、LM7480-Q1 LM74930、

您好!

我发现高侧开关与电感负载一起工作。

我有2节24V 电池和电机连接。

预期电流平均值为30A。

我想使用 TPS4811管理电池选择。

通常电池可能具有不同的电压、这就是我需要一些开关/电流限制器的原因。

此外、我还希望电机的反电动势返回电池、

(我没有看到任何其他解决反 EMF 问题的良好解决方案

如果我将多个电池连接到电源线)

我在数据表中看到了不同的原理图、其中包含一个 FET 和两个 FET。

我很难理解哪一款适合我的应用。

您能清除吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanin:

    LM74930-Q1可满足您的要求。

    该器件可驱动 FET 上2个采用背对背配置的 FET、以实现反向电流阻断(RCB)、并可驱动其他 FET 以实现负载断开、过压 和过流保护。

    借助这些功能、您可以在每条电池路径中使用1个 LM74930-Q1实现电源多路复用配置。 下面您可以看到共源极拓扑中 LM7480-Q1的电源多路复用配置、与 LM74930-Q1类似。  

    LM74930-Q1具有 MODE 引脚、通过该引脚、您可以启用/禁用 RCB 功能。 当您希望 电机的反电动势返回电池时、可以禁用 RCB 功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到这是 理想二极管控制器。

    但在 电源路径的 ti 手册中、我们发现理想二极管不适合电感负载。

    tps4811有什么问题、所以推荐我使用其他 LM74930?

    STAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanin:

    LM74930-Q1具有反向电流阻断功能、这对于同时启用两个器件但希望阻止电源之间的循环电流的情况非常有用。  

     如果有外部控制逻辑来切换用于  驱动背对背 FET 的 tps4811的 EN 引脚、则可以实现电源多路复用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、LM74930为电流阻断提供了更大的灵活性。

    如果我不想使用60V 的相同解决方案会怎么样(有种情况、我们会使用14节电池)。

    如果我不想直接换个 IC、您有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanin:

    如果您能够通过外部逻辑电路控制转换、则可使用具有背对背 MOSFET 的 TPS4811-Q1

    我们的 LM5050 ORing 控制器可支持高达75V 的电压、但这不允许在电机的反电动势生成过程中产生反向电流。 除了 LM5050、我们还需要使用 TPS48110进行路径开/关控制。 那么、对于每个电池路径、这将是一个双芯片解决方案。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 LM74930相比、仅使用 TPS4811控制转换还存在哪些其他挑战?

    我看到、在任何启用反向电流的情况下、我都需要监控电池电压。

    启用具有较高电压的电池反向电流、并在电压较低时阻断反向电流。

    充电时、禁用电压较高的电池、启用电压较低的电池。  

    也许你有一些嵌入式解决方案,我更愿意购买全部,所以不会打扰程序员。

    如果您有一些参考设计或我可以只购买的评估版来解决我的问题、我会购买它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shamanin:

    遗憾的是、我们没有参考设计。 我不认为使用 TPS4811会带来风险。 我们需要遵循以下逻辑: 先断后合 以避免两个电池之间产生循环电流、

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助。