This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:在仿真采用 Webench 电源设计工具生成的直流到直流转换器设计时需要帮助:UCC28742DBVR 47V-49V 至1000.00V @ 0.01A

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343736/ucc28742-need-assistance-with-simulating-the-dc-to-dc-converter-design-generated-using-the-webench-power-designer-ucc28742dbvr-47v-49v-to-1000-00v-0-01a

器件型号:UCC28742

您好!

我写信请求帮助您仿真使用 UCC28742DBVR IC 生成的 TI WEBENCH 设计。 我想在构建原型板之前对设计进行仿真、以确保功能正常并识别任何潜在问题。

具体而言、我正在查找有关以下方面的信息:

  • 仿真文件:  如果您能为 TI WEBENCH 生成的 UCC28742DBVR 设计提供任何可用的仿真文件、我将不胜感激。 这些文件可以采用各种格式、例如 PSpice、LTspice 或任何其他相关的仿真工具格式。
  • 仿真工具建议:  如果没有可用的预构建仿真文件、我将感激您为 UCC28742DBVR IC 推荐最合适的仿真工具。

另外、我有电压乘法器级、后跟反激式转换器、我还需要帮助在 TI 网站设计中添加该功能。  

通过访问这些资源、我可以有效地仿真设计并在继续进行原型构建之前充满信心。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我期待您的答复。