This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299 + TPS7A5701

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343778/tps61299-tps61299-tps7a5701

器件型号:TPS61299

我有类似的问题、是否正确(2024数据表的值为7.3.4)

VIN = 0V85 VOUT 0V72 BIAS = 3.72V+、15mA 最大值、因此对于3V8使用28K7。

是这样吗? 改进? 谢谢、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    R317可以适当设置3.8V 输出电压。我对  VOUT 0V72 偏置的含义有点好奇?  此外、COUT 也更适合由一个小尺寸陶瓷电容器组成、2.2uF、靠近 Vout 引脚、以及47uF 电容器。