This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:需要上述器件型号的 SPICE 模型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342476/tps5405-need-a-spice-model-for-above-mentioned-part-number

器件型号:TPS5405
主题中讨论的其他器件: TPS54202

大家好、

我写信请求为 TPS5405DR 稳压器提供 SPICE 模型。 由于我们正在对电路设计进行仿真、因此访问 SPICE 模型将有助于我们继续进行 EMI/EMC 项目的仿真。 您能给我们提供 TPS5405DR 的 SPICE 模型吗?

 

谢谢。此致、

钱达纳·帕蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandana

    抱歉、TPS5405没有可用的 SPICE 模型。 您是否会考虑 TPS54202? 它采用4.5V-28V、2A 输出、SOT23-6封装、内部补偿、可调节输出。

    您可以在 TI.com 上获取 SPICE 模型。 https://www.ti.com/product/TPS54202#design-development 

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 但您推荐的模型具有500kHz 的固定开关频率、而且我们正在寻找的模型是可调的、  该模型的最大开关频率为1.1 MHz 您建议的模型与之不完全匹配。 偶数引脚配置也不同。 我们正在研究这两个模型、并将为您更新。 如果您建议使用与我们的型号匹配的任何型号(TPS5405)、那将会很有用。

    谢谢。此致、   

    钱达纳·帕蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    Bella 会很快给你回应。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandana

    抱歉、我没有找到与 TPS5405引脚匹配的 SPICE 模型、如果您有任何更新、请告诉我。 谢谢!