This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-SEPIC:LM5157

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157EVM-SEPIC, LM5158, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343902/lm5157evm-sepic-lm5157

器件型号:LM5157EVM-SEPIC
主题中讨论的其他器件: LM5158LM5155

您好!

我希望可以针对  LM5157EVM-SEPIC 获取一些帮助。 目前、我已将其设置为通过控制阈值电阻分压器网络、在10-20V 的阈值范围内工作。 此外、我配置了反馈网络、以使35V 为输出、并且补偿环路网络配置了4.7pF 的 Ccomp、12k 欧姆的 Rcomp 和100pF 的 Ccomp2。 所选的电感器为 DRQ74-150-R、二极管为 v3pm6-m3/h。 开关频率也选择800kHz。 我发现在空载条件下、该模块正常、可以输出35V。 但是、当连接到任何低于300欧姆的负载时、会出现显著的压降、并且输出太不稳定、无法支持该负载。 我尝试了不同的开关频率和补偿环路网络组合、但没有用。 请提供指导。 谢谢你。

此致、

凯罗·阿布德马西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyrollos、

    在深入介绍细节之前、可以发现最坏情况下的电压应力超过20V+35V。 这超过了 SW 引脚的绝对最大电压50V。

    如果可能、您可能需要考虑 LM5158或 LM5155。

    此致、

    峰值