This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:输出电压是否可以由应用改变?

Guru**** 2557870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342807/tps55289-can-the-output-voltage-be-changed-by-the-application

器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288

我有一个 我正在考虑使用 TPS55289的应用。

VIN = 4.5V - 13V (输入电压的标称值为5V 或12V)

VOUT = 5V 或12V

输出电流= 5A

此电源由5V 或12V 交流/直流电源提供。  我希望能够使用软件(I2C)将输出电压设置为5V 或12V。  我想通过将 CDC 引脚连接到 ADC 输入来监控输出电流。  我想使用内部 CDC 功能来补偿电缆压降。  我希望出现 过流或短路故障来关闭 输出。  一个板上最多有16个此类电路。

TPS55289能否以这种方式使用?

Webench 不允许 通过改变 输出电压来评估设计。  它需要我"重新设计"电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的联系。

    1.我知道这里的应用是什么吗?

    2.此器件会从4.5Vin 输出12Vo/5A 吗? 输入电压为4.5V 时的最大输出功率是多少?

    3. 我希望能够使用软件(I2C)将输出电压设置为5V 或12V。 -->确定。

    4.我想通过将 CDC 引脚连接到 ADC 输入来监控输出电流。 -->确定。

    5.我想使用内部 CDC 功能来补偿电缆压降。 -->确定。

    6.我希望 过流或者短路故障关闭 输出。 -->确定。 您可以读取内部寄存器以查看是否发生 OCP/SCP、然后禁用该器件。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    感谢您的反馈。  此应用是 LED 照明。  具体来说就是"假日照明"。  通常、用户使用 5V 或12V LED 像素照明(ws2811型灯)。  在某些情况下、用户会在"展示"中混合使用5V 和12V LED (我的展示由大约20,000个 LED 组成)。  您可以观看许多 YouTube 视频。  另一个很好的信息来源是 xlightsaroundtheworld.com、大圣诞灯战斗和 xlights.org。  社区开发了一个开源软件工具(xLights)、用于将灯光与音乐同步。  用于控制灯的控制器包含 BBB 或 RPi SBC。  目前存在一个普遍的问题、即使在没有播放节目的情况下、用户像素字符串也会持续通电。  如果其中一个 LED 发生灾难性故障、这会增加财产损坏的风险。  我查询的目的是为了找到一个解决方案、 让用户可以 在 不使用 LED 时关闭电源。  几年前、我设计了一款控制器(基于 BBB 和 Scott Hanson 提供的开源设计)、该控制器采用了 TI 的电子保险丝技术(TPS259470)。  不幸的是、这场大流行病干扰了我的计划、电子保险丝的可用性很少、我从来没有建造过电子保险丝。  回到这个项目上来、我 一直在研究 TI 和其他公司提供的电流电子保险丝。  正是在审查过程中、我才了解到 TPS55289。  如果能够从5V 或12V 电源驱动5V 或12V 像素串并以提高安全性的方式驱动、那么它将会引起特别关注。

    要回答您的问题、该器件需要以5V 或12V 的标称输入电压输出5V 或12V。  通常使用18 AWG 接线来连接像素串、因此我们需要将电路电流限制为5A。  理想情况下、可以根据 特定电路的 LED 数量对电流限制进行编程。  我指定了4.5V 最小输入、以允许标称5V 交流/直流电源有一定的裕量。  在这个领域中、使用 Meanwell LRS-350系列电源非常常见。  一些用户使用多余的 HP 服务器电源来减少交流/直流电源的数量。  爱好者的社区正在不断发展、向社区提供解决方案以提高一般安全性并减少执行此操作所需的技术专业知识是非常重要的。  这就是我认为 TPS55289可能发挥作用的地方。  如果需要考虑更合适的器件、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的详细反馈。

    根据我的了解、当 Vin=5V 时、TPS55289只能输出5V、最大输出电流为5A?  当 Vin=12V 时、TPS55289将仅输出12V、最大输出电流为5A? 如果有任何问题、请更正我。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    当 Vin=5V 时:

    VOUT=5V 或12V (可通过 I2C 进行选择)。  最大电流=5A。

    当 Vin=12V 时:

    VOUT=5V 或12V (可通过 I2C 进行选择)。  最大电流=5A。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的反馈。

    降压/升压转换器需要从5V 输入电压输出60W (12Vo/5A)、因此 TPS55289无法支持此功能、原因是平均电感器电流限制(8A_typ)。  

    建议选择较高最新版本的 TPS55288。 请在产品页面中查找更多详细信息。  https://www.ti.com/product/TPS55288

    BRS、

    布莱斯