This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:LP5890支持独立 LED 控制、或者不支持...

Guru**** 2649585 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342329/lp5890-lp5890-support-independant-led-control-or-not

器件型号:LP5890

大家好、

LP5890是否支持单个 LED 控制进行开/关?

或者需要通过组控制 LED?

是否有任何文档 包含有关此操作的详细信息?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您在使用 LP5890的哪个应用? 真正的项目或高级研究? 您需要控制多少个 LED? 因为我们有一些参考设计、我希望能有所帮助。

    LP5890是否支持用于打开/关闭的单个 LED 控制?

    是的、每个 LED 都可以通过 PWM 调光单独控制、全局亮度和白平衡也可以通过模拟调光控制。

    user6232773 说:
    是否有任何文档 包含有关此操作的详细信息?

    在数据表的" 8.6 PWM 灰度控制"一章中提供了详细信息

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于项目处于非常早期的阶段、因此无法与您分享任何信息!

    项目位于与显示相关的产品部门。

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    没问题、如果您有其他问题、请告诉我。

    Br

    徐默奈