This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:输出电压仅为1V

Guru**** 2384440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342588/tps61023-vout-is-only-1v

器件型号:TPS61023

我们制作了以下原理图。  使用电池提供 Vin = 4V 时、Vout 为预期的5.06V。 负载非常轻、应在几 mA 范围内。 我们只为 MCU 供电。  

现在 Vout 为~ 1V。 可能会导致什么情况?  

我们未涉及原理图中的任何内容。 我们所记住的一切就是 、断开/连接 几次来自锂电池的 Vin 电源。

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

     没有任何波形、就很难找到根本原因。 请 提供 Vin、Vout、SW 和电感电流的波形。 另外、请告诉我您的布局。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们更改了 IC、将470uf/25V 电解电压置于 i/P。 IC 现在似乎工作正常。   我们打开/关闭 多次、现在没有问题。 IC 工作正常。  

    总之、之前我们使用了来自电池的长导线。 此外、我们还意识到布局不好。 我们的 PCB 设计人员没有注意布局指南文档。  

    下面是通过交流耦合捕获的 SW 和 Vo 的波形。 黄色的表示 Vout。 在 SW 中有振铃。 请告知您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    SW 振铃对于开关稳压器是正常的、只要您的 SW 尖峰低于我们的最大额定值、IC 就没有问题:

    我们建议在最大电感器电流下测量 SW 尖峰、因为当施加重负载时 SW 尖峰会变得更糟。

    此致、

    特拉维斯