This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:原理图检查

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325713/bq25883-schematic-check

器件型号:BQ25883

您好  

您能帮助查看以下 BQ25883原理图以及任何需要调整的地方吗、谢谢  

e2e.ti.com/.../BQ25883.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将在周一之前回顾并向您介绍最新情况、那还不够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的支持。 是否需要调整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在原理图上有几项建议:

    1.) SYS 轨增加44uF 电容器-需要、因为它是转换器的输出。

    2.) TS 引脚配置--见数据表中的图20和图72,需要上拉至 VREGN

    3.) STAT 引脚绝对最大电压为6V  

    4.) +D /-D 引脚添加选项使两个引脚短接在一起、可针对 DCP 配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill Johns

    1.如果只为电池充电而不加载系统、他们是否需要添加44u?

    如果不使用 USB 控制、需要在+D/-D 引脚上添加一个电阻器? 如果我想添加它、是否有任何建议值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果只为电池充电而不加载系统、他们是否需要添加44u?  ——是的,它是补偿回路的一部分,需要稳定。

    如果不使用 USB 控制、需要在+D/-D 引脚上添加一个电阻器?  如果我想添加它、是否有任何建议值? -- 100欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill Johns

    如果不使用 USB 控制、需要在+D/-D 引脚上添加一个电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未使用 USB 控制,需要在+D /-D 引脚上添加电阻器?  [/报价]

    是将需要添加电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    请帮助查看随附的修改后原理图和电路板文件。

    e2e.ti.com/.../4604.BQ25883.pdfe2e.ti.com/.../R10_5F00_0315_5F00_1730.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns

    您能否帮助检查布局以及是否需要调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法打开 R10_0315_1730.brd 文件。  您建议使用什么软件打开和查看此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johns

    Allegro Free 可以打开此文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这个周末会有更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    布局看起来不错。

    最后要考虑的一点是在 CE 引脚上添加一个下拉电阻器。 它有一个内部下拉电阻器、但是经常使用接地或外部下拉电阻器。