This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电纽扣电池解决方案

Guru**** 2770895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25180, BQ24075, BQ25170, BQ25185, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344035/bq24075-recharge-coin-battery-solution

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25170BQ25185、BQ25710、 BQ25790、BQ25180

团队成员

我们是否有纽扣电池的电池充电器 IC 可以在运输模式下进行?

以下是纽扣电池规格。

 '

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    对于这种特定的纽扣电池充电而言、BQ24075不是一个很好的选择、因为电池稳压电压无法在4.2V 的默认值基础上进行修改。  

    参考技术规格、可以选择以下2个器件。

    • BQ25170 ->具有3.5V 最小电池稳压电压和10mA 最小电流
    • BQ25185 ->具有3.6V 最低电池稳压电压和5mA 最低电流

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Garrett

    BQ 25170是否具有运输模式功能?

    我发现数据表具有运输模式地址。

    但下面的链接中指出、BQ25710不具有此类功能

     https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970936/bq25710-enter-shipping-mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25710%20shipping#

    BQ25790可以在客户应用中使用吗? 怎么办?  

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    BQ25790的最小充电电流为50mA。 根据电池规格、前提是该最小电流过大。 通常、对于小型纽扣电池、您不需要开关充电器。  

    BQ 25170是否具有配送模式功能?

    BQ25170没有运输模式功能、BQ25185也是如此。  

    客户需要独立充电器还是可接受 I2C 控制? BQ25180由 I2C 控制、具有运输模式、并支持5mA 最小充电电流。  

    此致、

    加勒特