This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:带驱动电源的 MOSFET 驱动

Guru**** 2380500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A, LMG1210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343469/ucc27537-drive-a-mosfet-with-drive-source

器件型号:UCC27537
主题中讨论的其他器件:UCC27517ALMG1210

你好

一些 MOSFET 具有驱动源和电源。 如何将驱动器与 MOSFET 连接在一起。

和 Infineon IPDQ60R010S7一样、该器件也有电源和驱动源。

通常、我会将 MOSFET 的电源连接至0V。

驱动器的输出应连接至 MOSFET 的栅极。 驱动器的 GND。 当然、我会将其连接到驱动器源。 但是否也有必要将其连接至0V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有人能在这个主题上提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的答复;TI 正是美国假期。 为了回答您问题的第一部分、MOSFET 的电源和驱动源均在低侧配置中连接到驱动器的 GND。 您的原理图正确。

    要回答第二部分、只要 VDD 和 GND 以及 IN 和 GND 之间的电势差在规格范围内、就可以将"GND"设置为任何电压。 例如、 请参阅下图:

    只要 驱动器接地的电压处于规格范围内、就应该没有问题。 例如、假设 RVCC 为15V、总线电压为400V。 驱动器的 VDD 为415V、但由于与驱动器 GND 和 IN-引脚看到的400V 相关、因此差分电压为15V、该电压处于 UCC27517A 的规格范围内。 本质上、GND 和 IN-引脚上的400V 与0V 相似。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢。

    1.是否需要将 MOSFET 的驱动源和电源连接至0V。 我想它们在 MOSFET 内部短路。

    2.如果我不能同时连接驱动电源和电源到0伏。 我更喜欢将电源连接到0V。 这样、我是否需要连接驱动器的 GND 来驱动 MOSFET 的源极而不是0V。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将驱动器源连接到栅极驱动器的 GND、将电源连接到电源接地。 我附上了 LMG1210的典型应用图片、这里显示了我所述的低侧 FET 连接示例。

    谢谢。
    鲁巴斯