This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS65086401RSKT 电源问题

Guru**** 2386570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340683/tps650864-tps65086401rskt-power-supply-issue

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好!

我们将使用 PMIC 为 Xilinx Ultrascale MPSoC XCZU11EG 供电。 PMIC 的电源不稳定且经常浸渍。 我们发现了以下问题:

1) 1)当 CTL1为高电平时、Buck 2出现

2) 过了几毫秒,Buck1和 LDOA1和 LDOA2开始斜升,但当它们到达其级别时,Buck1和 LDOA2开始缓慢地在点后下降,LDOA1急剧下降到零,并且全部再次上升,这一过程继续进行。

3) 3)降压稳压器6也上升、然后下降

GPO1始终为低电平、并且我们已从电源上断开所有负载、

请告诉我们问题是什么以及如何解决。 电路原理图供您参考。

.e2e.ti.com/.../1185.PMIC-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    此重复复位行为表示 PMIC 在上电期间出现电源故障、并且正在复位序列。 由于 CTL1被拉至高电平、电源序列在每次复位后尝试重新启动。

    请浏览 TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A) 并将每项标记为"已使用(或未使用)并完成"。 完成该操作后、在此处共享文档并且我可以再次讲解原理图。

    您是否能够使用 I2C 从器件读取寄存器? 如果可以的话、一个完整的寄存器转储将有助于确定 IC 在何处检测到一个故障(特别是寄存器0x02、0x05、和0xB2到0xB6)。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们尝试 使用 I2C (使用 Aardvark 工具)访问器件、但在默认地址0X5E 处未从器件获得任何确认。 我们的电路板上有 LDO3P3和 LDO5P0电源、 您能建议我们如何访问此器件的 I2C 吗?

    在检查清单中,建议 I2C 使用1.8V 电源上拉,但我们使用 LDO3P3电源上拉。 根据数据表、它的工作电压高达3.3V 电源。 此外、还建议使用1.8V 电源上拉控制信号、但我们采用了 LDO3P3。 请建议是否可以使用3.3V 进行上拉? 还建议连接 I2C 以进行调试。

    此致

    桑托什克尔 辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    3.3V 上拉电阻适用于 I2C 和 CTLx 引脚。

    如果 I2C 线路已使用 LDO3V3上拉至3.3V、您应该只需要一个能够从外部驱动 I2C 线路并处理任何读取/写入事务的器件。

    我对 Aardvark 不熟悉、因此对该工具没有任何具体建议。 当您发送命令以查看协议失败的地方时、我会探测 I2C 线路(即在示波器上检查 I2C 命令的每一级、以查看是否根据协议正确拉低 SDA/SCL 线路)。

    只要 VSYS 高于 UVLO 且 LDO3P3和 LDO5P0处于活动状态、数字内部器件就应处于唤醒状态、器件可以接收 I2C 命令。 如果可能、您将需要使用电容超低的探头、您必须查看 I2C 线路(如果可能、为 pF)、但您可以采取任何措施来了解 I2C 行为都是可行的。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已  通过 Tektronix 示波器在电路板上探测 I2C 信号。 我们已通过我们的工具和器件地址0X5E 配置了100KHz 时钟速度。 当我们尝试使用此地址来检测 PMIC 器件时、未从 PMIC 器件获得任何确认位。 根据数据表、器件的默认地址为5E。 您能否查看我们的原理图、并告诉我们是否有任何问题。 我们更新了原理图检查清单、并将其附在您的 reference.e2e.ti.com/.../TPS650860-Schematic-Checklist_5E00_J-Layout-Checklist.xlsxe2e.ti.com/.../8203.PMIC-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您提供原理图文档。 我们目前正在提供大量支持、因此审核周转时间为1周。 我会尽快完成这项审查、但有一些紧迫的实验室测试需要在本周星期四完成。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我们能够读取寄存器、 我们得知电源故障是 SWA1 (寄存器 B2的值为01000000)导致的。 我们将 SWA1输入接地并保持 SWA1输出悬空、但 SWA1中仍然存在电源故障。 所以我们通过 I2C 禁用了 SWA1,所有的电源都来了。 目前、我们在对电源没有任何负载的情况下进行测试。 您能告诉我们为什么 SWA1导致电源故障和序列重置?  

    此致

    桑托什克尔 辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    詹姆斯将无法回复到星期二(星期五是美国假期,他将在星期一外出)。 让我们看看他在查看原理图时是否发现了任何可能有助于深入了解 SWA1故障的内容。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下拉 CTL5引脚后解决了 SWA1问题。

    但在将负载连接到所有电源后、LDOA3中存在电源故障、这是由于电源序列重新启动且所有电源都出现毛刺脉冲。 当我们由于我们未使用 LDOA3来禁用它时、不会提供 BUCK5电源。  

    (1.) 为什么 LDOA3中出现了空载时不存在的电源故障?

    (2.) 为什么当我们通过 I2C 禁用 LDOA3时 BUCK5电源会被禁用?

    (3.) 我们如何在禁用 LDOA3的同时启用 BUCK5?

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    James 在明天返回时应该能够提供进一步的指导(4/2)。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    我对您的原理图有一些反馈:

    • BUCK1输出被标记为 BUCK 5 _1V8、但它采用电阻分压器配置设置为5V 输出。
      • 对于 TPS65086401、默认情况下 BUCK1应设置为1.8V、这样您就不需要 R649和 R661组件。

    • 为了实现稳定性、建议每个 PVINx 输入使用一个10uF 电容器

    • V5ANA 输出应采用1uF 旁路电容器

    • VTT 输出至少需要35uF 的输出电容(降额后)

    • TPS65086401默认启用 SWA1、因此您需要在该电源轨上使用0.1uF 输出电容器。 您还需要向 PVIN_SWA1引脚提供正确的输入电压(3.3V)、以避免电源故障。 通过 I2C 禁用此电源轨或屏蔽 SWA1 PGOOD、您便可以在没有 SWA1元件的情况下操作器件。

    • GPO1是一个开漏输出、这意味着该引脚需要一个上拉源才能运行。 看起来 GPO1输出尚未连接到上拉源。
      • 根据我的理解、这会影响 CTL4和 CTL6的运行。
    • CTL2似乎未连接到上拉源、因为连接到 LDP3P3的电阻器标记为 NU。

    • GPO3看起来也未连接到上拉源、但如果未使用 GPO3、它可以保持悬空。

    要回答您的问题、请执行以下操作:

    为什么 LDOA3中出现电源故障,而当没有负载时却没有出现电源故障?

    序列中的 LDOA3可能存在问题、或者不同电源轨可能存在问题、从而导致 LDOA3跳闸电源故障。 我们需要从 VSYS、LDO5P0、LDO3P3和 CTL1开始捕获电源序列的示波器、以便开始跟踪第一个故障。 我会使用示波器来跟踪上电序列、直到您找到无法斜升至正确电压的电源轨。 目标是找到复位条件的第一个源。

    确保未超过 LDO 的电流限值、因为这会导致压降和电源故障。

    为什么通过 I2C 禁用 LDOA3时 BUCK5电源会被禁用?

    对于此 IC 版本、BUCK5连接到 LDOA3 PGOOD 和 SWB1_B2 PGOOD 内部信号。 这意味着、如果 LDOA3未达到 PGOOD 状态、BUCK5将不会启用。

    如何在禁用 LDOA3的同时启用 BUCK5?

    PGOOD 相关性是编程寄存器的一部分、因此您需要 在 PMIC 上进入编程模式 以更改 PGOOD 设置。

    对于 TPS65086401等预编程版本、我们不建议永久更改编程、因为这会在以后的设置与我们的记录不匹配时造成混淆。 对于定制编程、我们始终建议使用 TPS650861、这是用户可编程版本、开始时附带一个空白 OTP 组。

    在每次下电上电后、您可以执行的快速权变措施是通过写入寄存器0xA0位4 = 1'b 将 BUCK5更改为启用。 这应绕过 LDOA3和 SWB1_B2中的 PGOOD 要求。

    此致、

    詹姆斯