This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:1V 输出电压的输出电容

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630, TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344611/tlvm13630-output-capacitance-for-1v-output-voltage

器件型号:TLVM13630
主题中讨论的其他器件: TLV62090

您好、TI!

我需要5V 输入- 1V 输出降压转换器、我正在考虑使用 TLVM13630。 为什么建议的输出电容这么大? 被写入 300 μ F 输出电压1V 的数据表中。

我的设计中的负载电流是最大500mA。 是否有可能减小输出电容? 如果是、您会推荐什么? 在我的当前设计中、不允许多个并联电容器...

感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Julia、这款转换器在5V 和3.3V 输出下的输出电容较低。 在使用内部补偿的情况下、1V 基准通过外部前馈网络不提供相位升压功能、 需要更高的输出容量 才能实现所需的交叉频率。

    如果您的设计仅需要5V 的最大输入电压和500mA 的最大负载电流、那么 TLVM13630可能并不是最佳的器件选择。

    您可以考虑使用具有较低输入电压的器件和/或具有较低电流的器件、从而可以减少 BOM 数量。

    如果您想查找替代选项、请在 TI.com 上进行参数搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您的快速回答。

    为简单起见、我想使用相同的降压转换器 IC 来生成 3.3V、1.8V 和1V 电压。  

    在先前版本的电路中、我们使用了 IC TLV62090、但它不扩展应用环境中的背景辐射。

    我们使用 TLVM13630评估板进行了辐射测试、该评估板可以在较低的输出电容下正常工作。

    使用较低的电容会有什么风险? Vout 调节是否不稳定?  

    此致、  

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    不用客气。

    我了解。

    如果要使用比建议值更小的输出电容、可能会导致设计不稳定。

    要使用不同输出电容检查环路响应、您可以使用 EVM 来执行负载瞬变、以验证您是否具有阻尼响应、或在 Webench 设计器中进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:

    您也可以使用快速入门计算器检查环路增益特性:

    e2e.ti.com/.../TLVM136x0-Buck-Module-Quickstart-Calculator-_2D00_-revA.xlsm

    请注意、VOUT 至 FB 反馈增益在较低的 Vout 下增加。 在 Vout = 1V 的情况下、反馈增益实际上是单位增益(即反馈电阻器网络没有衰减)。 因此、需要更高的 Cout 来降低增益并保持合理的环路交叉频率(Fsw 的10-15%)。

    此致、

    时间