主题中讨论的其他器件: TLV62090
您好、TI!
我需要5V 输入- 1V 输出降压转换器、我正在考虑使用 TLVM13630。 为什么建议的输出电容这么大? 被写入 300 μ F 输出电压1V 的数据表中。
我的设计中的负载电流是最大500mA。 是否有可能减小输出电容? 如果是、您会推荐什么? 在我的当前设计中、不允许多个并联电容器...
感谢您的关注!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我需要5V 输入- 1V 输出降压转换器、我正在考虑使用 TLVM13630。 为什么建议的输出电容这么大? 被写入 300 μ F 输出电压1V 的数据表中。
我的设计中的负载电流是最大500mA。 是否有可能减小输出电容? 如果是、您会推荐什么? 在我的当前设计中、不允许多个并联电容器...
感谢您的关注!
大家好、Julia、这款转换器在5V 和3.3V 输出下的输出电容较低。 在使用内部补偿的情况下、1V 基准通过外部前馈网络不提供相位升压功能、 需要更高的输出容量 才能实现所需的交叉频率。
如果您的设计仅需要5V 的最大输入电压和500mA 的最大负载电流、那么 TLVM13630可能并不是最佳的器件选择。
您可以考虑使用具有较低输入电压的器件和/或具有较低电流的器件、从而可以减少 BOM 数量。
如果您想查找替代选项、请在 TI.com 上进行参数搜索。
尊敬的 Marshall:
感谢您的快速回答。
为简单起见、我想使用相同的降压转换器 IC 来生成 3.3V、1.8V 和1V 电压。
在先前版本的电路中、我们使用了 IC TLV62090、但它不扩展应用环境中的背景辐射。
我们使用 TLVM13630评估板进行了辐射测试、该评估板可以在较低的输出电容下正常工作。
使用较低的电容会有什么风险? Vout 调节是否不稳定?
此致、
朱莉娅
Julia:
您也可以使用快速入门计算器检查环路增益特性:
e2e.ti.com/.../TLVM136x0-Buck-Module-Quickstart-Calculator-_2D00_-revA.xlsm
请注意、VOUT 至 FB 反馈增益在较低的 Vout 下增加。 在 Vout = 1V 的情况下、反馈增益实际上是单位增益(即反馈电阻器网络没有衰减)。 因此、需要更高的 Cout 来降低增益并保持合理的环路交叉频率(Fsw 的10-15%)。
此致、
时间