This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:施加负载后电压下降

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, LMR51430, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343149/lmr51430-voltage-drops-after-putting-up-the-load

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件:LMR14030、、 LMR33640

大家好、
我希望将 LMR14030设计移植到 LMR51430X、以实现12-36V 输入到9V 输出的转换。 在初始测试中我会遇到一些问题。
在空载的情况下、万用表输出端的读数正确为9V。 但在输出仅0.5A 的负载后、电压降至8.3V 左右。
此外、在加载时、如果我改变输入(12-30V)、输出电压将不会保持稳定(7-8.3v)。

感谢任何帮助。 我指的是以下设计。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    感谢您与我们联系。  请注意、LMR514430是同步降压转换器、它采用一个内部低侧 FET 作为整流器来替代常规续流二极管;而 LMR14030是一个非同步降压转换器、它没有集成低侧 FET。 因此、您需要使用续流二极管来使其正常工作。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的 
    我想你已经误解了这个问题。 我面临 LMR51430而不是 LMR14030的问题。
    我知道 LMR14030设计使用续流二极管。 此外、根据数据表、LMR51430设计中不需要该二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    很抱歉误解。  你到底是什么意思"端口"?  是否使用相同的 PCB、但重新接线连接?  除了 Webench 原理图、我能不能麻烦您分享您自己的原理图和您的 PCB 照片?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!
    根据端口我的意思、我在通用 PCB 上重新接线、但将 IC 焊接在适配器 PCB 上。
    该原理图与 Webench 中的原理图完全相同。 这个特定器件型号有问题。

    我还尝试了其他器件型号 LMR14030、LMR33640。 它们工作正常。

    此致、

    K·阿加瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    由于您已使用 LMR14030和 LMR33640进行了验证、我不明白 LMR51430为什么无法工作。  很抱歉问、但是您能否给我提供一张包含适配器 PCB 的 GP PCB 照片?  

    谢谢。

    友好