This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576S-ADJEVM:LM2576S-ADJEVM

Guru**** 2510365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342603/lm2576s-adjevm-lm2576s-adjevm

器件型号:LM2576S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2576

您好、TI 团队、

在我们的设计中使用的是 LM2576S-ADJ/NOPB 器件,我无法 为 LM2576S-ADJ/NOPB 获取 WEBENCHRegistered设计器。

您能建议使用 Cout 和电感值吗?

输入电压范围= 10V-28V

输入电容器 Cin= 2220uF @ 180m Ω 输入电容器。

我们正努力争取在70环境下2年的寿命。  使用2个220uF 电容器、 5V 输出电压@1.3A 直流负载电流时、capacitor...estimate 输入端在52kHz 时会产生0.78A 的纹波。  

Re -根据新的限制评估电感器和输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考以下 Webench 设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我列出了您的参数、但您可以根据需要进行调整。 请将器件设置为3A。 我知道您将不会使用3A、但在确定电感器大小时、为了实现稳定性、即使您计划使用较轻的负载、也必须根据器件的满载能力选择电感值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持、

    我无法打开您的链接、请再次分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    但仍无法打开以下链接、能分享原理图和 BOM (Webench)吗?

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果将文本复制到 Web 浏览器中、则该链接将有效。 我已附上所请求的图像。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看下图、了解电感值和 Cout 值、这很好吗?

    和随附的 WEBENCH LM2576电源设计的 pdf 文件、请查看并告知我需要进行的任何更改。

     e2e.ti.com/.../LM2576-design-from-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感值有点高。 通常、建议在器件满负载(3A)时调整电感器的大小、而不是调整您计划运行的负载(1.3A)、以便在转换器中获得更好的稳定性。 但是、如果 Webench 产生稳定的设计、则可以。 请记住、您在应用中选择的电感器的饱和电流额定值必须至少为数据表电气特性表中所列 LM2576的最大电流限制额定值。 如果电感器饱和、器件将无法正常运行。

    此致、