This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:外部补偿电路

Guru**** 2581675 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA336, OPA337, TL431, UC3845, LM5025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340236/uc3845-external-compensation-circuit

器件型号:UC3845
主题中讨论的其他器件:TL431、OPA336、OPA337 LM5025

大家好、

在设计中、我需要使用 DAC 提供的模拟信号开发具有可调输出电压的反激式转换器。 在我在这里问的上一个问题中、建议我使用外部运算放大器实现补偿、以便我可以将此模拟参考信号用作我的电压源基准电压。 但是、我被告知、该外部补偿电路必须具有集电极开路配置、才能直接与 uC 的 Comp 引脚兼容。 我的问题与如何创建具有集电极开路输出的外部补偿电路有关。 我搜索了相关文档、但其中大多数使用 TL431和光耦合器、不支持可调基准电压。 此外、必须注意的是、我要开发的电压源不应被隔离。 您能否为我提供一些文档或基本的示意图、说明这种具有可变基准电压的外部补偿是如何工作的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    补偿的方式与放大器 COMP 引脚不处于集电极开路或漏极开路状态的方式相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了确认这一点、我是否可以将运算放大器(OPA336或 OPA337)的输出直接连接到 UC3845的 Comp 引脚? 是否不需要集电极开路或漏极开路? 我注意到有一个与 uC 的误差放大器输出并联的电流源(据我所知、这是一个集电极开路配置)。

    考虑 uC 的内部电流源、我是否可以采用如下所示的通用运算放大器(OPA337)设计外部补偿电路?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA336如果其输出不是集电极开路或漏极开路、则不能直接连接它们、因为在您将两个有源 COMP 并联在一起时会损坏其中一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供一个适用于此应用并具有兼容运算放大器的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会在一周内提供一份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下它的工作原理吗? 我不会在输出端使用该晶体管时遇到与补偿器相位相关的问题(考虑到晶体管应用了180°相移)吗? 假设我的基准电压(DAC)范围为0V 至5V、我是否需要使用对称源(例如+-9V)为运算放大器供电? 最后、您似乎从相关文档中获取了此图像;您能提供吗? 我真心希望理解它的行为、以便我能够独立地解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 LM5025中使用的电路。 误差放大器是单路电压偏置。

    以下是获得负面反馈的方法:

    Vout 增大>第一个放大器输出减小>第二个放大器输出增大>晶体管集电极电压降低> COMP 电压降低>占空比降低> Vout 降低

    如果 Vout 降低、则上述变化方向相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想仅用单极积分器执行补偿、那么必须将其中一个运算放大器配置为单位增益反相器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个放大器具有恒定增益(R32/R31)、因此您可以调整 R31以设置所需的增益。 C31应保持较高频率路径、其相关极点频率相当高、并且不会形成另一个原点。 因此、我建议您保持第二个放大器不变、直到找到可跳过的调试内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R32/R31和 R33定义的第二放大器增益不是与 C30低通吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是 R32/R31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助!