This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:所需的输出电容在数据表计算值和 T.I. Webench 工具之间有所不同。

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344889/lm76005-output-capacitance-required-differs-between-datasheet-calcs-and-t-i-webench-tool

器件型号:LM76005

您好!

要使用的输出电容器值在数据表计算结果和 Webench 工具中有所不同。 (环境温度最高80°C)

VIN = 11至52 V

Vout = 5.667至5.881V (使用100k + 21k 0.1%的 RFB)。 需要 Vout (最小值) = 5.5V 和 Vout (max) = 6.0V]

输出电流(最大值) = 4.163A

f (SW)= 500kHz

电感器= 8.2µH (XAL6060-822MEB)

使用数据表中的公式得出 Cap (最小值)的输出电容值。 of 445 µF  

工作原理如下:

R =(ΔiL Ω/IOUT)= 0.833A/4.163A = 0.200096

ΔVout = 100mV 最大值 (以将 VOUT 保持在下游稳压器的限制范围内)

D'= 1–占空比= 1–0.113 = 0.887 (对于52V 输入)和1–0.535 = 0.465 (对于11V 输入)

fSW = 500 kHz

Iout =4.163A (最大值)

D 的最坏情况为0.887、因此将用于计算出所需的最小电容、如下所示:

COUT             >(1 /(500 kHz x 0.200096 x 100 mV / 4.163A) x ((0.2000962 / 12) x (1 + 0.887))+(0.887 x (1 + 0.200096))]

                                  >(1 / 2403.267) x [(0.003336) x (1.887)+(1.064485)]

                                  > 445.55 µF 最小值

TI Webench 输出电容器值建议使用4x 47 µF 、16V、20%、X7R、2220 (TDK CGA9N3X7R1C476M230KB)、 因此、降额后、 有效电容为109.64 µF 最小值!?

我在这里应该使用什么输出电容器选择、因为可能有因数为4的错误。

此致、

理查德.

.e2e.ti.com/.../WBDesign16_5F00_TINA_2D00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    很抱歉耽误你的时间。

    为了说明这一点、Wb 指定了实现稳定性(默认情况下)所需的电容。

    您正在执行的 d/s 计算用于确定满足负载瞬态要求所需的电容。

    此计算是一个近似值、实际得到的值似乎比我预期的值大得多。

    我建议从 webench 值开始。

    它严格遵循我们为稳定性规定的数据表元件值。

    如果您想查看器件的瞬态性能、可以使用以下不同的电容器值在 WB 进行实验、并/或在 EVM 上进行评估。 希望这对您有所帮助。 祝你度过美好的一天!Marshall。