This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620MSC3RPERQ1:MODE/SYNC 引脚连接至 VCC

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344709/lmr43620-q1-lmr43620msc3rperq1-mode-sync-pin-tied-to-vcc

器件型号:LMR43620-Q1

您好  

我计划使用 LMR43620MSC3RPERQ1、并希望确认以使转换器始终在 FPWM 模式下工作(VMode > VMode_H)、MODE/SYNC 引脚是否可以直接连接到 VCC 引脚?

数据表中确实提到了 VCC 可用于 PG 的逻辑电源、而不应连接到任何外部负载。 如果您可以对此进行确认、这将对我们意义重大。

非常感谢您的帮助!!

此致、

A·维内特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vineet、您好、这是一个正常的用例(将 MODE 绑定到 VCC)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的确认!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 祝您度过美好的一天!