This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:电池未充电

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344644/bq25619-battery-not-charging

器件型号:BQ25619

团队、您好!

我用过 BQ2561芯片作为充电电路。

分享我的软件配置和硬件原理图设计以进行更好的参考。

寄存器                                                 值  

输入电流限制寄存器(地址 : 0x00 )                       0x7E

充电器控制0寄存器(地址 :0x01)                        0x1b

充电电流限制寄存器(添加 :0x02)                     0x11

预充电和终止电流限制寄存器(添加 :0x03)     0x12

充电器控制1寄存器(加 : 0x05 )                       0x9A

充电器控制2寄存器(地址 : 0x06 )                       0x16

充电器控制3寄存器(加 : 0x07 )                       0x41

电池电压限制寄存器(ADD: 0x04 )                     0x40

在这种配置下、电池 OS 无法充电并且在深度漏极状态后不会唤醒。

Br.

P·马卡瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    您能否提供 VBUS 电压和 VBAT 电压? 您使用的是电池仿真器还是实际的电池? 您能否提供 VBUS、VSW、VBAT 和 ICHG 的波形?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔