This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:怀疑使用温度拐角的情况

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315946/tps63700-suspected-use-of-temperature-corners-situation

器件型号:TPS63700

TI 人很好

我的客户在低温环境下(-3 °C)使用 TPS63700DRCT。

当从0mA 直接输出到300mA~400mA 时、芯片将不会输出类似于 PROTECT。

当温度升高时、芯片在10分钟内不会自动恢复。

那么 、我们以前是否遇到过类似的问题? 如何解决。


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    我可以知道这里的客户和应用是什么吗? 这种情况的输入和输出条件是什么?  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    客户再次遇到此故障。

    应用是超声波。 下面显示了 sch。

    输入5.0V、输出-5.6V。

    该芯片在0 °C 温度附近工作。 并提供300mA 负载电流。 那么输出将降至零。

    我发现比较器电容为3300pF。 我们建议在数据表中输入4700pF。 这是风险吗? 请查看章节。

    非常感谢。

    顺便说一下,似乎我们没有 SPICE 文件让客户做一些仿真? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    是的、我们没有 TPS63700的 SPICE 文件。

    2.如果将主板从 Ta=0C 移动到 Ta=25C、该器件是否会恢复运行?  

    3.如果降低负载、例如250mA、输出是否仍会降至零?

    4.您能否在 负载瞬态期间在同一页面上展示输出电压、SW、iL 的波形?

    5.您能帮助触发 Vout 下降沿并在 Ta=0C 时探测 Vout、SW、iL 吗?

    BRS、

    布莱斯