This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451:上拉/下拉电阻器值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344527/iso5451-pull-up-down-resistor-value

器件型号:ISO5451

团队成员

我们是否有上拉/下拉引脚的特定值? 如 IN+和 IN-。

BTW、我们是否应该在 MCU 和 ISO5451之间添加 RC 滤波器? 如果是、您是否有建议的 RC 值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:  

    我发现 这篇文章 谈论了 pU/pu PD 电阻:)

    如果从 MCU 到栅极驱动器的布线较长、建议添加 RC 滤波器。 我推荐使用一个~100 Ω 电阻器和一个~100pF 电容器作为起点、并对其进行微调以适应系统。  

    谢谢!  

    薇薇安