This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998-Q1:VDDQ 是否可以连接到 PWM 以动态调节 VTT 的输出?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2998EVAL, LP2998-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312548/lp2998-q1-can-vddq-be-connected-to-pwm-to-dynamically-adjust-the-output-of-vtt

器件型号:LP2998-Q1
主题中讨论的其他器件:LP2998EVAL

嗨、团队,

‘re 你做得好!

1、μ s VTT 和 VDDQ 之间的延迟/计算是多少?

、Ω VDDQ 可以连接到 PWM 以动态调节 VTT 的输出?

3、如果 VDDQ 输入3.3V PWM、VTT 将如何输出?

4、能够实现、是否有可以提供的相关原理图或仿真?

5、TI.com 和 Tisample 都没有 LP2998EVAL。 有没有其他方法可以申请获取 LP2998EVAL?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    1. 我没有看到 VDDQ 到 VTT 的标准化延迟规格。 VTT 输出都需要 PVIN、AVIN 和 VDDQ、因此延迟将取决于哪个信号最后斜升。 我会使用评估板来获取完整的测量结果。 由于这是一款老款器件、所以我们无法轻易获得针对这款器件的样片电路板、所以为了获得最快的结果、我会从 TI.com 订购一款器件、或者就其它选项与市场营销团队联系。
       
    2. 可以通过更改 VDDQ 输入来动态调整 VTT、但需要确保 VTT 中的任何变化都不会对下游的 DDR 系统产生负面影响。 我不确定您将如何使用 PWM 来实现该目的、而不仅仅是调节静态直流输入。

    3. 当 VDDQ 为3.3V 时、我预计 VTT = VDDQ / 2 = 1.65V。 请记住、VDDQ 电压必须小于2倍(AVIN - 1)或6V、以较小者为准。

    4.  数据表的第9.2节和以下 EVM 用户指南中均显示了原理图示例: AN-1813 LP2998评估板(修订版 A)
       
    5. 我看到 TI.com 上提供了 EVAL 板: https://www.ti.com/tool/LP2998EVAL

      最后、它表示电路板有库存。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    客户表示自己看到市场上有一个这样的 LP2998-Q1产品:


    VDDQ 输入3.3V PWM、并调节该 PWM 的占空比、以实现0-1.65V 之间的 VTT 调节。 这不适用于 DDR、但用于动态调节监视器亮度。


    1.这种应用是否可行? 请您为我确认一下吗?  

    2.I 再次登录 TI.com、但显示了库存。 是否可以向客户提供免费的 EVM?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lin

    器件专家因美国的公共假日外出。 请预计明天答复会有延误。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    1. 我认为 VTT 没有任何形式的欠压检查、因此无论您从 VDDQ 馈电、都应该分为 VTT (VTT = VDDQ / 2)。 大多数规格适用于特定的 DDRx 目标电压、但 VTT 输出仅基于 VDDQ 输入。 客户需要对其进行测试、因为我没有任何电路板样片、但如果您具有动态 VDDQ、那么您应该能够广泛地控制 VTT。

    2. 联系营销团队、了解在这种情况下是否可以设置 ZST 订单。 否则、您将需要直接购买电路板。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    当 VDDQ 输入为 PWM 时,您可以帮助测试 VTT 的输出电压吗? 我申请的 EVM 尚未发货。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    由于这是一个较旧的器件、我们无法直接获得此 EVAL 板的样片、因此遗憾的是、我会在产品分拨中心享受相同的运送时间。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我使用该 EVM 进行测试、发现 PVIN 会在 VDDQ 上电时产生浪涌电流。 随着 VDDQ 频率的增加、电流将发生浪涌。

    这是我的连接方式:

    以下是使用线性电源为 VDDQ 供电(通道1蓝色为 Pvin 电流)时的启动波形:

    当 VDDQ 为1.5V (100Hz)时、这是 PWM:

    当 VDDQ 为1.5V (50kHz)时、这是 PWM:

    我设置了200mA 对 Pvin 的输入电流的限制。 如果放宽限制、Pvin 电流将高达数安培。

    我想知道、为什么当 VTT 上没有负载时消耗如此大的电流? 这些电流用于什么目的?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    这种动态输入应用不是我们测试的对象。 通常、在运行期间输入是稳定的。

    此外、您要一次改变3个输入引脚(VDDQ、PVIN 和 AVIN)上的电压。 在我们之前的讨论中、我假设只有 VDDQ 会发生变化、其他输入会保持稳定。 我不知道仅更改 VDDQ 是否会影响浪涌电流曲线、但更改所有三个输入可能会产生意外行为。

    下面的方框图显示了器件内部信息。 您看到的电流可能会以某种方式通过低内部阻抗到达 GND。 如果所有输出引脚均为空载悬空、则电流将无处可去。

    正如我之前提到的、这是未经测试的用例、因此我对该行为没有太多看法可供分享。 开关频率也看起来很高。 每秒多次调整 VTT 输出似乎过度。 通常、DDR 具有一个静态源运行点。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James,ć

    我再次尝试、将连接到 VDDQ 的 PWM 频率提升到了1MHz、从而启用了此功能。 当前没有异常。

    通过调整频率、我们发现当低于200kHz 时 PVIN 和 AVIN 的电流非常大、但超过300kHz 后、不再出现大电流的现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    詹姆斯将在星期二前不在办公室,所以请预计他的答复会有延误。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guohai:

    如上所述、这种类型的输入方案尚未针对该器件进行测试、因此此应用的限制是未知的。 如果您能够在 VTT 上实现所需的行为、那么没问题、但我不对此输入类型的特定频率限制有任何进一步的评论。

    此致、

    詹姆斯