This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:关于 Webench 中的相位裕度

Guru**** 2509615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335636/tpsm8d6c24-about-phase-margin-in-webench

器件型号:TPSM8D6C24

TPSM8D6C24的外部元件是使用计算工具 SLURB01计算得出的、反映在 Webench 设计中。

随附的 Webench 报告显示出低相补角。

e2e.ti.com/.../WBDesign101_5F00_20240311.pdf

是否可能是 Webench 中存在错误?

或者我需要将 Webench 的相位裕度和 SLURB01的计算值都调整为稳定值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佐俊

    您能帮助我了解纹波、瞬态规格、频率规格、TDC 电流吗?您还能将 Excel 计算器与您使用的输入一起转发吗?

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主

    感谢您的回复。

    我附上 Excel 计算器、请参阅以下内容;

    e2e.ti.com/.../TPS546x24A_5F00_Compensation_5F00_Pinstrap_5F00_Calculator_5F00_Release20200220.xlsx

    顺便说一下、当我在 TPSM8D6C24产品网页上的 Webench 屏幕输入/输出规格后启动时、无法再在"工作值(P7~)"部分找到相位裕度说明。

    我认为存在某种误差、因此我想提供反馈。 (见下方)

    e2e.ti.com/.../WBDesign104_5F00_650kHz.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佐俊  

    请我们为您的设计附上下面的 excel 附件,下面的 excel 将为您提供用于设计分析的估计频率曲线

    至于 webench、我将进行研究、看看它是否能够实现2相1输出。

    注:

    未更新原理图和布局检查清单选项卡

    在设备计算器选项卡输入中 电芯 E127 (CZI 值) 单元格 E129 (CPI 值) 从单元格手动 F97 (CZI 计算值) F98 (CPI 计算值)  更新频率曲线  

    e2e.ti.com/.../2ph_5F00_1output_5F00_TPSM8D6C24_5F00_TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2_5F00_03132024.xlsx

    谢谢!

    救世主

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主

    非常感谢您附上计算文件。

    您会告诉我关于 Excel 文件的以下三点吗?

    ・我在 TI 网站上未找到此文件、 是否可以正式发布和扩展?

    ・该文件是否也支持具有两个输出的计算?

    ・即使设置了"Selected Comp Code"、"引脚搭接"的值也不会变化。

       这是否意味着需要通过 PMBus 对其进行配置?

       此外、即使 EEPROM 为绿色、"Selected Comp Code"也会显示为警告(红色)。

       这是一个错误吗? 或者是否有任何问题?

    顺便说一下、 我已附加了最新设置。

    e2e.ti.com/.../2ph_5F00_1output_5F00_TPSM8D6C24_5F00_TPS546x24y_5F00_ExcelCalculator_5F00_SchematicLayoutChecklist_5F00_bodeplot_5F00_V2p2_5F00_03282024.xlsx

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,佐俊

    我将在 e2e 上结束此帖子、 让我们通过电子邮件进行沟通  

    我在 TI 网站上未找到此文件、 是否可以正式发布和扩展?

     该文档仍未发布、是 TI

    最好是通过 WebEx 进行连接、以讨论以下问题

    ・该文件是否也支持具有两个输出的计算?

    ・即使设置了"Selected Comp Code"、"引脚搭接"的值也不会变化。

       这是否意味着需要通过 PMBus 对其进行配置?

       此外、即使 EEPROM 为绿色、"Selected Comp Code"也会显示为警告(红色)。

       这是一个错误吗? 或者是否有任何问题?

    谢谢!

    救世主