This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1_BQEVSW-SW:充电维护

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342904/bq20z65-r1_bqevsw-sw-maintenance-charging

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件:bq20z65

您好!

bq20z65数据表提到充电状态寄存器中的 MCHG 位为 维护充电。 但 在数据表中找不到有关维护充电的更多详细信息。 任何人都可以提供更多有关 维护充电的详细信息、并说明什么是 维护充电?

如果 MCHG 位被置位、这是什么意思?

托马斯·简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此问题已分配给您、我们将在下周同一时间再见。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick Richards:

    感谢您的回复。 我还在等待澄清。

    此致、

    托马斯·简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCHG 在检测到充电终止后发出电池状态信号、但如果电池中仍有正电流  
    (充电电流为维护模式)。 当 MCHG = 1时、电量监测计将报告充电电流的维护电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hartl:

    感谢您的回复。 但是、我们对这种 "维护充电"概念是一项新技术、需要更加明确一些。  

    如果您可以稍微解释一下什么是维护充电概念、或者提供与其相关的任何参考文档、

    此致、

    托马斯·简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电有多种状态:恒定电流、恒定电压、维护。 按顺序执行。

    因此、一旦充电停止、您可以让电量监测计根据需要指示充电器应用维护电流。 这不是强制性要求、但是一个选项。 如果使用此选项,电量监测计将自动告诉主机充电器应应用维护电荷(该电流通过 ChargingCurrent ()命令可获得)。

    这是它的全部内容。