This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:电流限制符合 EN62368-1标准

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342301/bq25790-current-limit-meeting-en62368-1-standard

器件型号:BQ25790

BQ25790是否保证其满足欧洲安全标准 EN62368-1 G.9中规定的"限流 IC "要求?

在欧洲安全标准中验证单一故障情况时、必须验证每个组件端子上的短路。
我们希望防止 USB PD 由于短路而流入5-20V、高达3A 的电压到电池或电路。
如果一个组件被定义为安全标准 G.9部分中定义的"限流 IC "、那么是否已经认识到按照条例、此组件不必将短路考虑在内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    BQ2579x 系列附带了 ce2e.ti.com/.../CN21HIKE-001_5F00_TR_2D00_signed_5F00_extsigned_5F00_BQ25790_5F00_BQ25792_5F00_BQ25798_5F00_BQ25672-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../JPTUV_2D00_128596_5F00_BQ25790_5F00_BQ25792_5F00_BQ25798_5F00_BQ25672-_2800_1_2900_.pdfertification。 希望这符合您的要求。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将测试报告中的 G.9合规性部分用作我们产品的测试报告的一部分(证明 BQ25790符合 G.9标准的证据)?
    我认为测试报告与内部文档类似、因此如果未经许可而转移、请进行检查、以免出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    重复使用本文档没有问题。

    此致、

    杰夫