This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:具有电容式模式检测功能的 LLC 控制器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344541/ucc25660-llc-controller-with-capacitive-mode-detection

器件型号:UCC25660

您好!

我正在考虑将 TI 的 LLC 控制器用作 SSC3S902的替代产品。
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/ssc3s900_ds_en.pdf

需要具备以下特性。
・自动死区时间调节
・μ F 电容模式检测
・μ s 可调节软启动功能

我认为 UC25640x/UCC25660系列适用、但如果您有任何替代建议或建议、请告诉我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    UCC25660 具有上述特性、并且具有更强大的电容模式规避方案。 软启动功能集成并在内部进行控制、以避免过早终止。  

    请注意、SSC3S902的最大振荡器频率为~300kHz。 UCC25660的共振频率可达750kHz。 这可以显著减小磁性元件的尺寸、有助于提高功率密度。