This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:工作频率为100kMhz~300kMhz 的 PFC 控制器

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344548/ucc28070a-pfc-controller-that-operates-at-100kmz-300kmz

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好!

我正在考虑将 TI 的 PFC 控制器用作 ICE2PCS05G 的替代产品。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE2PCS05-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=db3a30431c69a49d011cdfb46a834373

UCC28070A 等似乎适用。 作为一款工作频率在100kMHz 和300kMHz 之间的 PFC、如果您对 ICE2PCS05G 的产品或替代产品有任何建议、敬请告知我们。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您试图支持什么功率级别? UCC28180 是一种引脚对引脚直接替代选项。 交错式 UCC28070通常用于高功率应用。 如果您在寻找更高工作频率以实现更高功率密度、那么 UCC28065 可能是一个考虑因素。  

    根据您的功率级别、我们的新型 LLC UCC25660 可能是您的隔离式直流/直流功率级的理想之选。  

    我希望这可以回答您的问题。