This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:错误的输出电压+电路检查

Guru**** 2538890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892-Q1, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337037/tps552892-q1-wrong-vout-circuit-check

器件型号:TPS552892-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55289

尊敬的 TI 团队:

分配给我的电路有一些问题:该电路之前误设计了 tps55289、因为应用程序不受 I2C 控制。 我们将其替换为 tps552892-Q1。

对于连接的电路、Vin 为11V 至17V、所需 Vout 为12V、Iout 最大值为6A。将所有元件放置在 PCB 上后、我遇到了一个奇怪的行为、这使我对焊接感到怀疑: 当我打开该电路并将输入电压设置为11V 至17V 时、开路输出的输出电压为4.3V、电源状态为输入0A。IC 的温度稳定在25ºC μ A 左右。 之后、如果我断开电源并再次连接、则 Vout 大约为1V、I 大约为0.150A、并且温度可以在几分钟内上升到60ºC μ s。 5/6分钟后、输出将恢复至4.3V。

L1为 IHLP3232DDZER3R3M01。

您能帮助我检查原理图中的一切是否正常吗?

我无法找到为什么我有4V 输出电压、而不是12V 电压。通常、引脚之间没有短路、在 EN/UVLO 引脚上、电压超过1.2V。

如果 IC 未焊接良好、我应该预期会出现哪种行为?

感谢您的帮助。

Juanjo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juanjo。

    感谢您与我们联系。 我想知道这里的应用是什么吗?

    请检查 C12电压、看看它是否为5.2V VCC 电压。 您能否提供 SW1、SW2、IL、Vout 波形?

    您能否提供 C16、C18和 C29的器件型号或数据表? 我可以看到一些设计问题、稍后我将为您提供一些反馈。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juanjo:

    以下是我的反馈:

    1.在 Isat>8A 时使用4.7uH 电感。


    在 SW1和 SW2中添加2.2nF+2.2ohm RC 缓冲器。
    在 Vout 引脚中添加一个0402 0.1uF 陶瓷电容器、并使其尽可能靠近器件。
    建议将 MODE 连接到 VCC 以在自动应用中选择 PWM 模式。
    建议在汽车应用的抖动引脚中添加一个10nF 电容器、以改善 EMI。
    6.建议将 R2更改为150k 以留出一些裕度、以防 VCC 不稳定。
    4.补偿参数不合适。 首先尝试 C13=10nF、R4=5k、以查看它是否稳定。

    请同时回答我以上的问题。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mulin!

    首先、感谢您的回复、下面是我的答案:

    1.在这个应用中我们将有一个经整流的 Vcc (信号通过一个线圈、全桥整流器+大电容滤波器)、然后+12_REG 将有效地连接到一个不同的电路板和一个 ESP。

    2. C12具有5.3伏的电压。

    3.波形(全部使用16V 的 Vcc 进行测量):

    SW1:

    SW2:

    输出电压:

    IL **:

    *周围没有电流探头、因此我为此使用了0.169欧姆分流电阻器方法。

    4.您询问的器件型号:

    - C16 & 29: Kyocera AVX 12063D226MAT2A

    - C18: Wurth Elektronik 865080653016

    此致、

    Juanjo.

    PS:我将等待您检查波形以实施您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Juanjo:

    芯片现在无法正常工作。 我认为我们需要逐一排除根本原因。

    1.将 R2更改为200k。 查看 Vin、EN、SW1、Vout 波形、并将它们放在一个屏幕截图中。 很难用单独的波形判断芯片的工作状态。 该操作是为了检查在芯片开始工作且 EN 电压降至阈值以下时、输入电压是否被下拉、从而导致周期性压降。

    2.更改 C13=10nF,R4=5k。 电感器电流导致的、环路不稳定。 我们检查 该补偿参数中的电感器电流波形、以查看该环路是否稳定。 将电感器电流 SW1、SW2 Vout 波形置于一个屏幕截图中。

    3.请仔细检查芯片、电感器等元件是否组装正确。 检查是否存在任何短路情况。

    我将等待您的反馈。 谢谢你。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mulin!

    感谢您的回答、我正在处理您提出的问题、我有一个简短的问题: 您是否需要使用具有先前配置或您已经告诉我的配置的新组件(采用 R2 200K 的第1步、采用 C13 10nF/R4 5K 的第2步)检查波形? 我是说、使用3.3uH 电感器或4.7uH + RC 缓冲器+ 0402电容器。 如果您不介意、这需要几天的时间、因为我需要订购新组件(没有任何2.2欧姆电阻器)。

    此致、

    Juanjo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juanjo:

    您可以主要在只更改了 R2的情况下检查步骤1、看看它是否会更好。 关于第二步、您可以等待相关元件(4.7uH + RC 缓冲器+ 0402电容器)。

    请随时告诉我结果。 找出根本原因可能需要一些时间、我很高兴为您提供帮助。

    此致。

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、Mulin、您好!

    很抱歉耽误了时间,但最后我设法回到这个问题。

    因此、在继续执行步骤2之前、我再次检查是否有短路、并检查了是否每个组件都填充得当。 因为我对 TPS 本身有疑问,我决定用一个新的更改它(你知道电子工作原理,你总是买一个额外的组件只是以防万一),它开始工作, Vout 在12.1和12.14V!

    在关闭该售票前、我想问您是否应该接受您14天前告诉我的第一个建议(RC 缓冲器、4.7 μ H 等)、还是应该让它保持现在的样子? (我是说、使用3.6uH 线圈、R2更改了步骤1)。

    感谢您的所有帮助、

    Juanjo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Juan、

    很乐意听取您的反馈。  我强烈建议您遵循我的上述建议来修改原理图。 内部稳定性需要4.7uH。  

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ¡感谢您的帮助!