This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:ADC 功耗和延迟

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339978/bq25620-adc-power-consumption-and-latency

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: BQ25622

 BQ25620/BQ25622数据表第8页提供了以下电流规格...

IQ_BAT (禁用 ADC):1.5-3uA

IQ_BAT_ADC  (启用 ADC):260uA

我认为这个260uA 的技术规格 只有在 ADC 处于连续模式时才有意义、因为在完成后一次性禁用了 ADC_EN、这一点看起来很清楚。

我的问题与寄存器0x27"ADC_ADC_ADC_"S0"如何 Function_Disable_影响  IQ_BAT_ADC 有关

1) 1)此260uA 规格是否是启用所有 ADC 功能时的静态电流?

2) 2)如果仅启用 VBAT、而禁用所有其他 ADC 功能、 静态电流是否 降低?

3) 3)是否对每个 ADC 函数对 IQ_BAT_ADC 的影响进行了估算?

一个相关的问题、 寄存器 0x27"ADC_ADC0"如何 影响 Function_Disable_的时间分辨率? 启用较少的功能时、读数是否更新频率更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力解决此问题、很快就会回复您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是。 这仅用于 IC 消耗、TS 引脚断开。 有一个额外的静态电流超过260uA 来偏置 TS 引脚。

    2.否。

    TS ADC 的功耗最高。 所有其他的都是一样的。

    谢谢。

    宁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,宁

    如果我理解您的回答正确、那么无论启用了多少个通道、在连续模式下、带 ADC 的 IC 的 IQ 始终至少为260uA。 TS 引脚处于工作状态时、这会将 IC 的 Iq 提高到260uA 以上。

    考虑到这种情况、 禁用 ADC 通道有什么好处?

    如果无法节省功耗、并且对延迟没有影响、为什么 不让所有通道都保持运行状态呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:  

    如果我正确理解了您的答案,则无论启用了多少个通道,连续模式下具有 ADC 的 IC 的 IQ 始终至少为260uA。 当 TS 引脚处于活动状态时、这会将 IC 的 Iq 提高到260uA 以上。[/报价]

    是的、您的理解是正确的。  

    考虑到这一点, 禁用 ADC 通道有什么好处?

    禁用 TS_ADC 以节省功耗。 对于其余通道、禁用通道的好处是保持启用的其他通道将更频繁地采样。 每次测量的预期 ADC 转换时间在数据表的第15页列出。  

    当所有通道都启用后、每个信号都会一个接一个地进行采样。 当启用的通道较少时、从一个测量到下一个测量的时间将会更短。 确切的时序将取决于 ADC 分辨率设置(ADC_SAMPLE)。  

    此致、

    加勒特  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分