This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:PWM 输入引脚的最大输入电流

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343274/tps92612-q1-pwm-input-pin-max-input-current

器件型号:TPS92612-Q1

您好!

我们是否有建议的温度/电压范围内的 PWM 输入最大输入电流值?

谢谢。

阿尔贝托·冈萨雷斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、  

    为什么需要这个值?

    PWM 引脚本身不会 灌入或拉取任何电流。 只要控制信号处于 EC 表的阈值范围内、MCU 就可以直接控制该控制信号

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于我们客户的最坏情况电路分析。 需要它在数学上证明驱动 IC 的 VOH 足够高。 完全预计它可以正常工作、但简单地说引脚为高阻抗且消耗的最小电流(uA 范围)不足以满足它们的要求。

    我们确实有保密协议 、因此您可以在需要时将该线程移动到内部来共享数据。

    谢谢。

    特雷弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    我们没有这些有关 PWM 输入电流的特定数据。 但我基于 EVM 板进行了一些测试、以供参考、在正常条件下-当 Vpwm = 12V 时、输入电流在 nA 范围内(小于100nA、实际测试数据为25nA)。

    非常感谢!

    Br、

    海利。