This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:从 Vout 到 Vin 的电压

Guru**** 1510580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342938/tlv62569-voltage-from-vout-to-vin

器件型号:TLV62569

尊敬的支持团队:

如果在没有给 Vin 侧通电的情况下将来自外部电路的环绕电压(0.5V 至5V)输入到 Vout 侧、Vin 侧的电压是否会大于0V?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    是的、输入电压侧将大于0V。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:
    感谢您的答复。

    即使在 EN 为低电平或高电平时、Vin 是否仍受 Vout 的影响?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    是的、因为体二极管是从 Vout 到 Vin 的路径、独立于 EN。

    此致、

    Andreas。