This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3526R030:查找器件对比漏电起痕指数 CTI)/材料组

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3526R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343146/lmg3526r030-looking-for-the-part-comparative-tracking-index-cti-material-group

器件型号:LMG3526R030

您好!

我正在寻找 LMG3526R030的比较漏电起痕指数 CTI)/材料组。 我在产品页面的数据表或其他文档中未找到它。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    该器件中的栅极驱动器不是隔离式栅极驱动器、因此我们没有它的 CTI 等级信息。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的快速回答。 我的请求不是栅极驱动器、这是由 数字隔离器定义的。 我们正在对 LMG3526R030在次级电路上的使用情况进行评估、污染等级为2、GaN FET 源极或漏极接地。 因此、我们需要满足从漏极到源极的基本要求。 我们使用的标准要求遵循下表。 如您所见、爬电距离取决于塑体材料组。 我是否应考虑使用模塑材料组 III、将使用限制为345V (爬电距离为2.75mm)的最大漏源电压?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     连接到漏极的引脚与连接到源极的引脚之间的最小距离为2.8mm。

    您能否提供有关材料组属性定义的更多信息? 具体而言、材料组1、2和3的标准是什么?

    谢谢!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    当然可以:

    此致

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:
    我将与我们的封装团队一起确定我们模塑化合物的材料组别。 我将于下周在这里回答他们的问题。  

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    好的、谢谢。

    此致

    法比奥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我们的包装团队已作出回应。 我们为 LMG3526R030使用的塑封 材料为材料组 I (CTI >600V)。  

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    谢谢!

    此致

    法比奥·维西南萨