This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:从 Vout 到 Vin 的电压

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342940/tlv61070a-voltage-from-vout-to-vin

器件型号:TLV61070A

尊敬的支持团队:

如果在没有给 Vin 侧通电的情况下将来自外部电路的环绕电压(0.5V 至5V)输入到 Vout 侧、Vin 侧的电压是否会大于0V?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    不可以、我们的器件具有真正的关断功能、将阻断来自 Vin 和 Vout 的电流。 因此 Vin 不会受到影响。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:
    感谢您的答复。

    我认为关断模式是当使能端为低电平时的模式。
    当使能为高电平时 Vin 是否受 Vout 影响?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    这取决于您的偏置电压类型。 是只输出电流的单向电压源、还是 能够 灌入电流来钳制 Vout 的双向电压源?

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:
    感谢您的答复。

    我不确定是哪一个、因此请在两种情况下都告诉我。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    很难用语言来描述、所以我绘制了这些数字。  

    对于双向钳位:

    对于单向钳位:

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:
    感谢您的大力支持。

    在以下条件下、如果将来自外部电路的环绕电压(0.5V 至5V)输入到 Vout 侧、Vin 侧的电压是否会大于0V?

    VIN = 0V
    EN =高电平

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    如果 Vin 为0V、器件将进入 UVLO 关断状态。 因此结果将与 EN=0情况相同。

    此致、

    特拉维斯