This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:具有多端口和两个端口独立电流限制选项的可调电流限制 IC 的建议

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2560, TPS2556, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344337/tps2560-recommendations-for-adjustable-current-limit-ics-with-multi-port-and-separate-current-limiting-options-for-both-the-ports

器件型号:TPS2560
主题中讨论的其他器件: TPS2556TPS25221

您好!

在我的一个应用中、我有2个 USB 端口、可以看到多端口可调节限流器 IC。 我找到了 TPS2560、但它有一个 I_lim 引脚、可为两个端口设置相同的电流限制值。 我需要 TI 提供一些建议、其中在单个 IC 中、两个端口都有2个输出端口和单独的 I_lim 引脚、因此我可以分别为两个端口设置不同的电流限制值。  

谢谢。此

致、 安斯里尼迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinidhi:

    我们的产品系列中没有支持2个输出通道且具有2个独立可调电流限制的器件。  这将需要2个单通道开关。  我会考虑 TPS2556、 TPS22950x 或 TPS25221。  根据您的设计需求、还有其他选项。

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提供的信息。